TI MSP430FRx Ultra Low-Power FRAM MCUs

Texas Instruments MSP430FRx 超低功耗 FRAM MCU

Texas Instruments MSP430FRx 超低功耗 FRAM 微控制器 (MCU) 包含多个器件,如嵌入式 FRAM 非易失性存储器和一个超低功耗 16 位 MSP430 CPU,以及适用于各种应用的不同外设。这些 MCU 有七种低功耗模式,最适合便携式及无线传感应用,经过优化,能延长电池使用时间。FRAM 非易失性存储器综合了 SRAM 的速度、灵活性、耐用性和闪存的稳定性及可靠性,而总功耗却更低。这些 MCU 包含多种外设,包括一个 10 位模数转换器、16 通道比较器、迟滞功能、可支持 I2C、SPI 或 UART 协议的三条增强型串行通道、内部 DMA、硬件乘法器、实时时钟、五个 16 位计时器等。这些 MCU 方便工程师快速写入,有助于节省电力,因此很适合冷链应用。 由于使用灵活的非易失性FRAM,储存应用程序和/或数据都不成问题。 使用 FRAM 可持续记录数据,写入耐用度最高达 1015 次,85ºC 下的数据保留时间长达 10 年,可达到最高的可靠度。 MSP430FRx-EP 装置采用黄金焊线,作业温度范围 –55 至 +105°C ,并使用锡铅合金引线。

产品特色
  • 嵌入式微控制器
    • 16 位 RISC 架构,时钟频率最高 24MHz
    • 宽广的供应电压范围(2V 至 3.6V)
    • -40°C 至 85°C 作业温度
  • 优化的超低功耗模式
    • 工作模式:81.4 μA/MHz:6.3μA耗电量(典型值)
    • 待机( LPM3 ,使用 VLO ):1.5μA耗电量(典型值)
    • 实时时钟( LPM3.5 ,使用晶体):1.5μA耗电量(典型值)
    • 关机 (LPM4.5):0.32μA耗电量(典型值)
  • 超低功耗FRAM
    • 最高 16KB 的非易失性内存
    • 超低功耗写入
    • 每字 125ns 的高速写入( 1ms 内 16KB )
    • 内置错误校正码 (ECC) 和内存保护单元 (MPU)
    • 专为支持能量收集应用而设计
    • 通用内存 = 程序 + 数据 + 储存
    • 抗辐射,无磁性
  • 智能数字外设
    • 32位硬件乘法器 (MPY)
    • 三通道内部DMA
    • 含日历与警报功能的实时时钟
应用
  • 无线传感
  • 便携设备

深入了解TI MSP430™超低功耗 16 位微控制器

深入了解TI MSP430FR6972 MCU

深入了解MSP-EXP430FR5739实验板

深入了解TI LaunchPad 评估套件和BoosterPack


功能框图
Functional Block Diagram
开发工具
BOOSTXL-SENSORS BoosterPack™ Plug-In Module

Texas Instruments BOOSTXL-SENSORS BoosterPack™插件模块能方便地将数字传感器加入到您的 LaunchPad™ 开发套件设计中。MCU LaunchPad开发人员可利用此BoosterPack模块内置的陀螺仪、加速度计、磁力仪、压力传感器、环境温度传感器、湿度传感器、 环境光传感器和红外线温度传感器,快速开发传感器应用。

MSP-EXP430FR2311 LaunchPad Development Kit

Texas Instruments MSP-EXP430FR2311 LaunchPad开发套件是一款简单易用的微控制器开发板,适用于 MSP430FR2311 MCU 。 其包含了在MSP430FR2x FRAM平台上着手进行开发时所需的一切,包括板载仿真,可用于程序设计、调试及电能测量。电路板内置按钮与LED,可快速集成简易用户接口,还有光学传感器接口,可协助您立即开始开发工作。 内置预先编好的程序代码,可用来测试光线强度及集成运算放大器的使用。 用户可轻松快速地进行原型设计,这要归功于20引脚插头以及各种BoosterPack插件模块。这些模块支持多种技术,比如无线连接、图形显示器、环境感测等。

MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit

Texas Instruments MSP-EXP430FR6989 LaunchPad开发套件为易用的 MSP40FR6989 微控制器 (MCU) 评估模块。此评估模块内含在超低功耗 MSP430FRx FRAM 微控制器平台上进行开发所需的一切,包括板载仿真功能,可用于编程、调试及电能测量。 电路板内置按钮与LED,可快速集成简易用户接口。此板还包含液晶显示器 (LCD),其集成驱动器最多可驱动320个区段,此评估模块亦可直接存取扩展扫描接口, 这是为低功率旋转检测而创建的双模拟前端 (AFE)。

MSP-TS430PW20 Target Socket Development Board

Texas Instruments MSP-TS430PW20目标插槽开发板为独立型 ZIF 插槽目标板,可用于 MSP430 的编程和调试。这些工作可通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2线 JTAG)协议在系统内完成。 此开发板支持所有采用20引脚或16引脚TSSOP封装的 MSP430FR23x和MSP430FR21x FRAM MCU。 此开发板可存取所有装置引脚,并提供指示灯 LED 和 JTAG 连接器。 此开发板未随附 MSP430 微控制器范例。

MSP-TS430RGZ48C Target Development Board

Texas Instruments MSP-TS430RGZ48C目标开发板为独立型 48 引脚 ZIF 插槽目标板。此开发板用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire (2 线 JTAG) 协议,在系统内执行 MSP430 MCU 的编程和调试。MSP-TS430RGZ48C 开发板支持采用 48 引脚 QFN 封装的 MSP430FR58xx和MSP430FR59xx FRAM MCU。

MSP-TS430PZ100D Target Development Board

Texas Instruments MSP-TS430PZ100D目标开发板为独立型 100 引脚 ZIF 插槽目标板。此开发板用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire (2 线 JTAG) 协议,在系统内执行 MSP430 MCU 的编程和调试。MSP-TS430PZ100D开发板支持采用 100 引脚 LQFP 封装的 MSP430FR69xx FRAM MCU。

MSP-FET Flash Emulation Tool

Texas Instruments MSP-FET闪存仿真工具为功能强大的仿真开发工具,有时亦称为调试探针。 用户可使用此工具快速开发搭载MSP低功耗微控制器 (MCU) 的应用。开发 MCU 软件时,通常需要将产生的二进制程序下载到 MSP 装置进行验证和调试。MSP-FET 提供主机和目标 MSP 之间的调试通信路径,并提供计算机 USB 接口和 MSP UART 之间的 Backchannel UART 连接,让 MSP 编程器能方便地在 MSP 和计算机上运行的终端之间进行串行通信。 此外,它还支持通过 UART 和 I2C 通信协议,用启动加载器 (BSL) 将程序加载到 MSP 目标内。

MSP-GANG Gang Programmer

Texas Instruments MSP-GANG Gang Programmer是适用于 MSP430/MSP432 装置的编程器,可同时为最多八个相同的 MSP430/MSP432 装置编程。MSP Gang Programmer 使用标准的 RS-232 或 USB 接口连接至主机PC。此编程器提供灵活的编程选项,可让用户完整自定义流程。 此编程器随附名为 Gang Splitter 的扩展板,此扩展板可在 MSP Gang Programmer 和多个目标装置之间实现互连功能。扩展板随附八条缆线,可连接八个目标装置(通过 JTAG 或 Spy-Bi-Wire 连接器)。编程工作可在 PC 或独立装置上完成。

CapTIvate™ MCU Development Kit

Texas Instruments CapTIvate™ MCU开发套件是一个易用的综合性平台,可用来评估具备 CapTIvate 触控技术的 MSP430FR2633 微控制器。 套件内含 MSP430FR2633 处理器板,和支持 EnergyTrace™ 技术的编程器/ 调试器板,可用 Code Composer Studio™ IDE 测量能源消耗。此开发套件亦内含传感器板,可用于评估自容、互容、手势和接近感测应用。 支持 CapTIvate 技术的 MSP MCU 为业界功耗最低的电容式触控 MCU ,具备 10Vrms 噪声抗扰性,且支持防尘、可戴手套使用的设计。

MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ Development Kit

Texas Instruments MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ ™ 开发套件用于快速轻松地展示 MSP430FR2433 Value Line 感测微控制器 (MCU) 的功能。 设计人员可利用板载的调试探针进行编程、调试及电能测量,立即开始在超低功耗的 MSP430FR2x Value Line 感测 MCU 平台上开发。MSP-EXP430FR2433 具有 2 个按钮和 2 个 LED ,用户界面简单易用。 此套件支持使用超级电容器(需要用户购买和安装)作为充电电池,无需外部电源,可开发独立应用。

MSP-TS430RGE24A Target Development Board

Texas Instruments MSP-TS430RGE24A目标开发板可用于 MSP430FR2433 24 引脚 QFN 封装的编程和调试。 此装置使用系统内部的 MSP430FR2433 MCU,通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire (2线JTAG)协议进行编程。其他特色还包括板载 ZIF 插槽、八个 20 引脚接头、指示灯LED和 JTAG连接器。MSP430FR2433 微控制器未包含在内。

  • Texas Instruments
  • Sensing
  • Semiconductors|Embedded Processors|IC-MCU/MPU