X-NUCLEO-NFC05A1 NFC读卡器扩展板
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC05A1 NFC读卡器扩展板基于ST25R3911B。该扩展板配置为支持ISO14443A/B、ISO15693、FeliCa™ 和 AP2P通信。
默认情况下,VHBR兼容匹配经过组装可实现高达3.4 Mbps的位速率。ST25R3911B可管理阅读器模式的帧编码和解码,适用于NFC、相邻和附近HF RFID标准等标准应用。 |
|
X-NUCLEO-IDW04A1 Wi-Fi扩展板STMicroelectronics X-NUCLEO-IDW04A1 Wi-Fi扩展板基于SPWF04SA模块,扩展了STM32 Nucleo产品组合。SPWF04SA模块设有一个嵌入式STM32 MCU、一个带集成式功率放大器和电源管理功能的低功率Wi-Fi b/g/n SoC以及一根SMD天线。
SPWF04SA模块基于2 MB MCU内部闪存。1MB内部闪存用于存储用户文件系统,并以无线方式执行安全固件更新 (FOTA)。安全 (FOTA). 通过硬件接口,可使用外部存储器扩展文件系统存储能力,且无大小限制。 |
|
X-NUCLEO-NFC04A1动态NFC/RFID标签IC扩展板STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC04A1动态NFC/RFID标签IC扩展板基于ST25DV04K NFC Type V/RFID标签IC。该IC设有同样设有I2C接口的双接口4Kbit EEPROM。X-NUCLEO-NFC04A1扩展板与Arduino™ UNO R3连接器引脚分配兼容,可以轻松插入任何STM32 Nucleo板。还可以将各种扩展板堆叠,以评估与动态NFC标签一同工作的各种器件。该板还配有一根天线,该天线为单层,具有54mm ISO 24.2直径,并在PCB上进行了铜刻蚀。 |
|
X-NUCLEO-IDB05A1 Bluetooth®低功耗扩展板STMicroelectronics X-NUCLEO-IDB05A1 Bluetooth®低功耗扩展板基于 SPBTLE-RF BlueNRG-MS射频模块,可对STM32 Nucleo板进行扩展。该 SPBTLE-RF模块经过FCC(FCC ID:S9NSPBTLERF)和IC认证(IC:8976C-SPBTLERF)。
X-NUCLEO-IDB05A1与ST Morpho和Arduino UNO R3连接器布局兼容,必要时可安装ST Morpho连接器。X-NUCLEO-IDB05A1可通过SPI引脚与STM32微控制器连接,用户可通过更换评估板上的一个电阻器来更改默认SPI时钟、SPI芯片选择和SPI IRQ。 |
|
X-NUCLEO-IDS01A4 Sub-1 GHz射频扩展板STMicroelectronics X-NUCLEO-IDS01A4 Sub-1 GHz扩展板基于STM32 Nucleo板的SPIRIT1射频模块SPSGRF-868扩展。 SPSGRF-868模块在868MHz ISM频带下工作,并经过ETSI认证。X-NUCLEO-IDS01Ax(x=4或5)的工作频率识别是通过两个电阻器(R14和R15)执行的。
该板与MORPHO和Arduino UNO R3连接器布局兼容。X-NUCLEO-IDS01A4通过SPI连接和GPIO引脚与STM32微控制器连接。部分GPIO可通过安装或拆卸电阻器进行更改。 |
|
X-NUCLEO-IDS01A5 Sub-1 GHz扩展板STMicroelectronics X-NUCLEO-IDS01A5 Sub-1 GHz扩展板基于SPIRIT1射频模块SPSGRF-915,可对STM32 Nucleo板进行扩展。SPSGRF-915模块在915MHz ISM频带下工作,经过FCC认证(FCC ID:S9NSPSGRF)和IC认证(IC8976C-SPSGRF)。
X-NUCLEO-IDS01Ax(x=4或5)的工作频率识别是通过两个电阻器(R14和R15)执行的。该板与ST Morpho和Arduino UNO R3连接器布局兼容。X-NUCLEO-IDS01A5通过SPI连接和GPIO引脚与STM32微控制器连接。部分GPIO可通过安装或拆卸电阻器进行更改。 |
|
X-NUCLEO-IDW01M1 Wi-Fi扩展板STMicroelectronics X-NUCLEO-IDW01M1 Wi-Fi扩展板基于SPWF01SA模块,扩展了STM32 Nucleo板。SPWF01SA模块经过CE、IC和FCC认证,设有一个嵌入式STM32 MCU、一个带集成式功率放大器和电源管理功能的低功率Wi-Fi b/g/n SoC,以及一根SMD天线。
SPWF01SA模块还配有1MByte外部闪存,用于无线固件更新 (FOTA)。该固件设有一个完整的软件IP堆栈,可打开多达8个TCP/UDP套接字;带SSI的动态网页,可与模块交互;以及一个用于方便地将文件传入/传出云中服务器的REST API(Get和Post)。
|
|
X-NUCLEO-NFC01A1动态NFC标签扩展板STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC01A1动态NFC标签扩展板支持对STM32 Nucleo板进行扩展。该板与Arduino UNO R3连接器布局兼容,围绕M24SR64-Y而设计。
M24SR64-Y器件是一个带双接口的动态NFC/RFID标签IC。该器件嵌入一个64Kbit EEPROM存储器。该板可通过I2C接口操作,也可通过13.56MHz RFID阅读器或 NFC 电话。该板通过Arduino UNO R3连接器供电。连接器。该板还包括三个通用型LED。 |
|
X-NUCLEO-NFC02A1动态NFC标签扩展板STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC02A1动态NFC标签扩展板基于M24LR04E-R,用于对STM32 Nucleo板进行扩展。M24LR04E-R是一款NFC型V/RFID标签集成电路,设有双接口4Kbit带电可擦写可编程只读存储器 (EEPROM),该存储器同样设有一个I2C接口。该EEPROM在I2C模式下采用512x8位,在射频模式下采用128x32位。
该板可由外部电源供电,也可直接由接收的载波电磁场供电。该标签提供一个用户可配置的数字输出引脚,可在“射频写入进程”或“射频繁忙”模式期间切换。 |
|
X-NUCLEO-NFC03A1 NFC读卡器扩展板STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC03A1 NFC读卡器扩展板基于CR95HF-VMD5T,可扩展STM32 Nucleo板。CR95HF可管理阅读器模式的帧编码和解码,适用于NFC、相邻或附近标准等标准应用。CR95HF嵌入了一个模拟前端,可提供13.56MHz空中接口。CR95HF不但与MIFARE® Classic兼容,而且还支持ISO/IEC 14443 Type A和B、ISO/IEC 15693(单或双载波)以及ISO/IEC 18092通信协议。
该板还支持NFC Forum Type 1、2、3和4标签的检测、读取和写入。CR95HF采用优化的电源管理方案,包括标签检测模式。
|
|
P-NUCLEO-CLD1 STM32Nucleo Pack
STMicroelectronics P-NUCLEO-CLD1 STM32Nucleo Pack是一款硬件套件,包括NUCLEO-F401RE、X-NUCLEO-IDW01M1、X-NUCLEO-IKS01A2和X-NUCLEO-NFC01A1。P-NUCLEO-CLD1得到STM32开放开发环境的两个软件包(FP-CLD-AZURE1、FP-CLD-WATSON1)的支持。
两个软件包(FP-CLD-AZURE1、FP-CLD-WATSON1)均包括现成的二进制文件,可迅速进行连接。将STM32 Nucleo板与云上运行的Web仪表板连接,可实现传感器数据可视化。 |
|
P-NUCLEO-LRWAN1 STM32 Nucleo Pack
STMicroelectronics P-NUCLEO-LRWAN1 STM32 Nucleo Pack是一款用于学习和开发基于LoRa™和/或FSK/OOK技术的解决方案的开发工具。这款工具预装有经过认证的嵌入式软件 (I-CUBE-LRWAN),为设置完整的LoRaWAN™节点提供方法。
为控制 LoRa 扩展板,该组件包含NUCLEO-L073RZ MCU板。该板基于超低功耗STM32L0 ARM 32位微控制器。I-CUBE-LRWAN经过LoRaWAN A级认证。 了解详情
|
|
X-NUCLEO-OUT01A1工业数字输出扩展板 STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT01A1工业数字输出扩展板基于用于STM32 Nucleo板的ISO8200BQ。该套件提供的简单解决方案涉及工业电源开关驱动器应用中的电气隔离。借助Arduino™ UNO R3连接器兼容性,可连接以下STM32 Nucleo开发板:NUCLEO-F103RB、NUCLEO-F302R8和NUCLEO-F401RE。 |