中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
所有价格均包括关税和海关费用。

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


MQTT协议凭借什么成为M2M通信的解决方案 Steve Schriber

遥测技术在通信领域是一个相对古老的概念。上世纪初,传感器就具备了远距离发送信号的能力,这让科学家能够远程监控终端机器和其他活动。而到了现在,借助计算机处理器,机器可以接收传感器和其他机器的数据并进行相关操作,从而实现了机器对机器 (M2M) 通信。如今,随着互联网在数据和信息通信领域的广泛使用,制定标准协议也迫在眉睫。

物联网的具体意义因用途而异。在商业和工业方面,可以划分为两类:工业物联网 (IIoT) 和物联网 (IoT)。两者之间的主要区别在于:

IoT可用于很多细分市场,包括消费品、农业、制造业和医疗等;而IIoT主要面向工业应用,比如制造和能源行业。IoT涉及的范围更广,IIoT只是IoT的一个子集。
IoT主要关注消费群体,IIoT则用于访问尽可能多的数据,从而调整工业制造流程,最大化供应链效率。
虽然IoT可以生成大量的数据来提升消费者体验,但IIoT的数据规模更大、更重要,可确保操作过程和相关人员的安全。

IoT和IIoT发展所面临的主要难题是如何处理收集到的大量数据。

 

MQTT到底是什么?

这是我第一次接触到这个有趣话题的反应。首先,我们来了解一下这些首字母缩写的含义:

消息 (Message) : 简单来讲,MQTT包括一个数据源,它会向“代理”(Broker)发布消息,然后由代理将消息推送给所有已经订阅了该主题的设备或终端。
队列 (Queue或Queuing) : 尽管名字中包含“队列”一词,但MQTT并不是一种基于队列的协议,显然这一项在整个协议更多过程中都没有使用过。
遥测 (Telemetry) : IoT和IIoT的关键,数据传输是遥测技术的核心。
传输 (Transport) : 通过中央集线器或代理进行点到点的数据传输。

MQTT是一个简单的中心辐射型系统:传感器、应用和设备之间的通信通过在数据中心中运行的中央代理实现。设备也不会尝试在彼此之间进行通信,因为所有的数据都要通过中央代理,从处理需求来看。MQTT是轻量级的,因此在带宽和延迟受限的网络环境 (比如典型的生产制造现场) 中,可用于多种应用。MQTT简单快速,整个操作分为:连接、认证、通信和结束。随着数据量的增涨,MQTT协议的精简性和轻量级使得它具有很好的可扩展性。MQTT协议是涉及到很多传感器的大型远程网络系统 (比如输电线、管道和油井等) 的理想选择。

 

大量的应用实例

除了能够监控长距离的石油管道和其他能源传输场景外,MQTT精简低带宽特性使得它能够适用于很多其他应用。家庭自动化方面的应用包括供暖、通风、空调 (HVAC)、照明、智能设备和安防系统等 (图1)。比如,在家庭园艺中,光、温度和湿度传感器会将收集到的现场实时数据传给相应的订阅者 (接收端),随后它们会根据这些数据自动进行远程浇水,实现了高科技管理。极客们甚至采用MQTT协议和Arduino或树莓派来控制圣诞节灯光秀。而医疗监控、运输网络监测、资产跟踪、环境状态检查、气候数据记录以及自动售货亭监控等也都在使用MQTT协议。

图1:家庭自动化 — MQTT协议的一种应用

 

总结

及时准确的信息对于提升消费型IoT和工业物联网 (IIoT) 系统性能非常有用。随着需要分析和使用的数据量逐日攀升,非常有必要建立信息分享的协议和方法。MQTT可以提升系统扩展性,将长距离传输延迟降到最低,并占用很少的带宽,将实际生产环境中常见的传输中断影响也降到了最小,成为了M2M通信领域的重要协议。

贸泽电子备有各种传感器、天线、调制解调器、数据记录器、嵌入式处理器以及其他元件和设备,可以帮助你构建坚固的M2M和IIoT系统。登录贸泽官网即可查找上述产品与相关产品,以及为设计和购买提供帮助的配套技术和支持数据。贸泽还提供了一整套的信息产品和资源,帮助您研究和探索包括IoT和IIoT在内的各种主题。

 




« 返回


Steve Schriber's Blog

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客