Freescale Tower System

解决方案


什么是飞思卡尔塔式系统?

它是模块式、可扩展的

评估解决方案,采用了飞思卡尔塔式系统,这种模块式、可再配置的硬件使用非常容易。可替换的微控制器和外围板采用标准化、开源硬件,非常容易就能创建定制的开发工具,满足客户各种设计需要。插上即可使用。

它加快了开发

开源软件让用户在自己开发平台上,通过可立即重复使用的成熟设计快速开始开发工作。通过采用 WiFi、LDC、串行和存储器连接(memory interfacing)等技术,这些买来即用的开发工具使您的解决方案具有定制化的感觉。每个 MCU 模块包含开源 BDM 调试硬件,使其可以变成独立的 BDM 工具,使客户产品快速上市。

它成本低

配合将来的微控制器模块重复利用外围模块,让客户投资使用更久,意味着可以将客户塔式系统从单纯的开发工具扩展、定制为开发平台,而且这个过程简单省钱。


飞思卡尔塔式系统特点
  • 多个模块化电路板提供易于使用、可重新配置的硬件。
  • 可替换的外围电路板方便用户定制设计。
  • 开源软硬件加快开发。
  • 微控制器模块包含开源 BDM 调试硬件。
  • 每一微控制器模块都是独立的 BDM 调试工具。

飞思卡尔塔式系统——完整套件


飞思卡尔塔式系统 - TWR-K53N512-KIT

飞思卡尔 TWR-K53N512-KIT 是飞思卡尔塔式系统的一部分,该系统是一个模块式开发平台,提供可重新配置的硬件快速建立原型并实现工具重复利用。访问 freescale.com/Tower 了解更多塔式系统微控制器模块和兼容外设的信息,改进您的设计并开始搭建您的塔式系统。






飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08MM128-KIT

飞思卡尔 TWR-S08MM128-KIT 是一款面向医疗领域的开发工具,适用于 MM 9S08MM128 微控制器。TWR-S08MM128-KIT 是飞思卡尔塔式系统的一部分,包含 MED-EKG 心电图仪传感器,适用于医疗应用开发。TWR-S08MM128 微控制器模块作为独立的调试工具,可以在套件外单独购买。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-MCF51MM-KIT

飞思卡尔 TWR-MCF51MM-KIT 是一款面向医疗领域的开发工具,适用于 Flexis MCF51MM256 微控制器。TWR-MCF51MM-KIT 是飞思卡尔塔式系统的一部分,包含 MED-EKG 心电图仪传感器,适用于医疗应用开发。MCF51MM 微控制器模块设计作为独立的调试工具,可以在套件外单独购买。





飞思卡尔塔式系统 - TWR-K60D100M-KIT

飞思卡尔 TWR-K60D100M-KIT 是用于 100 MHz K60、K20、和 K10 系列 Kinetis 微控制器的开发工具。TWR-K60D100M-KIT 是飞思卡尔塔式系统的一部分,包含 TWR-ELEV (塔式系统侧板模块)和 TWR-SER (塔式系统串行模块)。该 TWR-K60D100M 微控制器模块作为独立的调试工具工作,可以在套件外单独购买。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-K60F120M-KIT

TWR-K60F120M-KIT 是用于 Kinetis K10、K20 和 K60 120/150MHz 32 位 ARM Cortex-M4 MCU 的开发套件。它带有 Kinetis MK60FN1M0VMD12 低功耗 MCU,以及 USB 2.0 HS OTG 控制器、USB 2.0 FS OTG 控制器和 10/100 Mbps 以太网 MAC。TWR-K60F120M 可作为独立调试工具工作,也可作为模块化塔式系统开发平台的一部分。套件还包含塔式系统侧板模块(TWR-ELEV)和塔式系统串行模块(TWR-SER)。

K60F 微控制器模块作为独立的调试工具工作,可以在套件外单独购买。





飞思卡尔塔式系统 - TWR-K70F120M-KIT

TWR-K70F120M-KIT 是飞思卡尔塔式系统的一部分,是模块化、可重复使用的开发平台,通过封装的评估板、工具和运行时软件让设计人员快速将产品推向市场。它包含 Touch Tower 插件插座、通用 Tower (TWRPI) 插件插座、带虚拟端口的板载 JTAG 调试电路(OSJTAG)、1GB DDR2 SDRAM 存储器、2GB SLC NAND 闪存、3 轴数字加速度计(MMA8451Q)、电位计、micro-SD 卡槽。K70 微控制器模块作为独立的调试工具工作,可以在套件外单独购买。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-MCF51CN-KIT

TWR-MCF51CN-KIT 是一个低成本开发工具,用于 MCF51CN128 以太网微控制器。该套件是飞思卡尔塔式系统的一部分,是模块化、可重新配置的开发平台,通过封装的评估板、工具和运行时软件让设计人员快速将产品推向市场。

MCF51CN 微控制器模块设计作为独立的调试工具,可以在套件外单独购买,零件编号 TWR-MCF51CN

 




飞思卡尔塔式系统 - TWR-MCF5225X-KIT

TWR-MCF5225X-KIT 是一个低成本开发工具,用于 MCF5225X V2 ColdFire 器件。作为套件或一个独立电路板, TWR-MCF5225X 是飞思卡尔塔式系统的一部分,是模块化、可重新配置的开发平台,通过封装的评估板、工具和运行时软件让设计人员快速将产品推向市场。TWR-MCF5225X 自带飞思卡尔 MQX 软件和 CodeWarrior Development Studio 的评估板,方便应用开发和调试。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08LL64-KIT

高性价比的 TWR-S08LL64-KIT 开发工具是塔式系统的一部分,带有 MC9S08LL64 段码 LCD 控制器。它提供了设计人员开发和评估应用代码所需的一切。集成的 OSBDM 允许设计人员仅通过 USB 电缆与电路板和目标器件通信,该板展示了 MCU 的低功耗特性。






飞思卡尔塔式系统 - TWR-MPC5125-KIT

TWR-MPC5125-KIT MCU 模块是飞思卡尔塔式系统的一部分,是一个模块式开发平台,提供可重新配置的硬件快速建立原型并实现工具重复利用。TWR-MPC5125-KIT 中的 MPC5125是具有最佳成本和功耗的工业联网、汽车、人机接口解决方案。它有助于缩短开发时间,以有竞争力的价格提供更多的通信外设,并在不牺牲性能的情况下提供超低功耗。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08LH64-KIT

高性价比的 TWR-S08LH64-KIT 开发工具是塔式系统的一部分,带有 MC9S08LH64 段码 LCD 控制器,集成了 16 位 ADC。它提供了设计人员开发和评估应用代码所需的一切。集成的 OSBDM 允许设计人员仅通过 USB 电缆与电路板和目标器件通信,该板展示了 MCU 的低功耗特性。该模块用于搭配塔式系统中多种外设模块一起使用,也可用作独立的调试工具,与整个套件分开购买,零件编号 TWR-S08LH64






飞思卡尔塔式系统 - TWR-MCF51JE-KIT

TWR-MCF51JE-KIT 是一个低成本开发工具,用于 MCF51JE 低功耗 USB 微控制器。该套件是飞思卡尔塔式系统的一部分,是模块化、可重新配置的开发平台,通过封装的评估板、工具和运行时软件让设计人员快速将产品推向市场。

MCF51JE 微控制器模块设计作为独立的调试工具,可以与整个套件分开购买,零件编号 TWR-MCF51JE




飞思卡尔塔式系统 - TWR-P1025-KIT

飞思卡尔 TWR-P1025-KIT 是一款用于 QorIQ P1025 双核处理器的开发工具,后者基于 PowerPC e500 核心架构。它可以作为独立、低成本的平台,用于评估 QorIQ P1xxx 系列微处理器(MPU)器件。TWR-P1025-KIT 包含一块 TWR-P1025 电路板、一个 5V 电源、一张带附件的 DVD、以及快速入门指南文件。TWR-P1025-KIT 可搭配塔式侧板模块(TWR-ELEV)和塔式生态体系其他元件,搭建各种开发平台,应用广泛。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08JE128-KIT

TWR-S08JE128-KIT 是一个低成本开发工具,用于 MC9S08JE 低功耗 USB 微控制器。该套件是飞思卡尔塔式系统的一部分,是模块化、可重新配置的开发平台,通过封装的评估板、工具和运行时软件让设计人员快速将产品推向市场。

MC9S08JE 微控制器模块设计作为独立的调试工具,可以与整个套件分开购买,零件编号 TWR-MC9S08JE128




飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08PT60-KIT

飞思卡尔 TWR-S08PT60-KIT 是一款塔式系统开发工具,带有强大的 5V MC9S08PT60 微控制器。飞思卡尔 MC9S08PT60 MCU 将优秀的 EMC/ESD 性能与集成式触摸感应和 EEPROM 结合起来。


飞思卡尔塔式系统 - 控制模块


841-TWR-K20D72M
飞思卡尔塔式系统 - TWR-K20D72M

飞思卡尔 TWR-K20D72M 是一款低成本的评估、验证和开发电路板,它带有 Kinetis K20 72MHz 微控制器。这些器件基于带 USB 2.0 full-speed OTG 控制器的 ARM Cortex™-M4 架构。TWR-K20D72M 微控制器模块可独立工作,也可作为飞思卡尔塔式系统的一部分。飞思卡尔塔式系统是一个模块式开发平台,提供可重新配置的硬件快速建立原型并实现工具重复利用。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-K64F120M

飞思卡尔 TWR-K64F120M 包含一个两用 USB 接口(带 Micro-AB USB 连接器)、板载开放标准串行调试适配器(OpenSDA)、和一个 3 轴加速度传感器(MMA8451Q)。该塔式系统有一个独立电池供电电源,用于实时时钟和篡改检测模块。

TWR-K64F120M




飞思卡尔塔式系统 - TWR-K53N512

飞思卡尔 TWR-K53N512 是一款塔式控制器模块,与飞思卡尔塔式系统兼容。它可以作为独立、低成本的平台,用于评估 Kinetis K10、K20 和 K53 系列微控制器(MCU)器件。TWR-K53N512 具有 Kinetis K53 低功耗微控制器,它基于 ARM Cortex-M4 架构,并有 USB 2.0 全速 OTG 控制器和 10/100 Mbps 以太网 MAC。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-K40D100M

飞思卡尔 TWR-K40D100M 是飞思卡尔塔式系统的一部分,后者是一个模块式开发平台,提供可重新配置的硬件快速建立原型并实现工具重复利用。TWR-K40D100M 可搭配广泛的塔式系统外设模块一起使用。






飞思卡尔塔式系统 - TWR-K21F120M

飞思卡尔 TWR-K21F120M 用于带浮点单元的 Kinetis K21 和 K22 120 MHz 32 位 ARM Cortex-M4 MCU。TWR-K21F120M 是一款塔式 MCU 模块,带 MK21FN1M0VMC12——采用 121 MAPBGA 封装的 Kinetis 微控制器,它带有 USB 2.0 全速 OTG 控制器和系统安全与篡改检测功能,采用带独立电池电源的安全实时时钟。它可在飞思卡尔塔式系统中使用,但也可以独立工作。板载 OSJTAG 调试电路通过一个 micro-USB 连接器提供 JTAG 和电源输入。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-K21D50M

飞思卡尔 TWR-K21D50M 可独立工作,也可作为飞思卡尔塔式系统的一部分。飞思卡尔塔式系统是一个模块式开发平台,提供可重新配置的硬件快速建立原型并实现工具重复利用。





841-KWIKSTIK-K40
飞思卡尔塔式系统 - KWIKSTIK-K40

飞思卡尔 KWIKSTIK-K40 是一款用于 Kinetis 系列 MCU 的高性价比开发工具。它具有 Kinetis K40 低功耗微控制器,它基于 ARM Cortex-M4 架构,带 USB 2.0 全速 OTG 控制器和段码 LCD 显示控制器。K40X256 包含 256K 字节程序闪存和另外的 256K 字节 FlexMemory 非易失性存储器,可用作额外程序闪存、数据闪存或可变大小/耐久性的 EEPROM。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-K20D50M

飞思卡尔 TWR-K20D50M 可独立工作,也可作为飞思卡尔塔式系统的一部分。飞思卡尔塔式系统是一个模块式开发平台,提供可重新配置的硬件快速建立原型并实现工具重复利用。





飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08UNIV

TWR-S08UNIV 通用塔式模块是飞思卡尔塔式系统开发工具,用于现有 S08 和 RS08 器件。通用塔式模块搭配可插拔 MCU 子卡,方便 S08 和 RS08 MCU 的互换。飞思卡尔的 TWR-S08UNIV 通用塔式模块和子卡使塔式系统的设计人员可使用之前仅由传统验证板所支持的 MCU。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-12311

TWR-12311 低压 1GHz 智能无线基站塔式系统模块是用于 MC12311 封装内系统(SiP)的开发工具。MC12311 工具为各种需要简单、鲁棒无线连接的应用提供了理想的开发平台。它们助力实现快速、低成本高效率的无线网络开发,通过必要软硬件、工具和演示应用简化开发过程。

 




飞思卡尔塔式系统 - TWR-P1025

飞思卡尔 TWR-P1025 处理器模块实现用 QorIQ P1025 双核处理器进行轻松、低成本高效率的开发。TWR-P1025 可作为独立单板计算机工作,也可作为塔式系统快速原型开发平台。P1025 处理器提供运行频率高达 533MHz 的高性能 CPU、一个较大的 L2 缓存、一个 DDR3 存储控制器、一个 PCIe 控制器、及一个集成 I/O 控制器阵列,支持广泛的工业和网络协议及连接选择。它还带有一个协议卸载引擎,使系统内无需外部工业协议 FPGA/ASIC。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-S12G128

TWR-S12G128 是 MC9S12G128 微控制器的验证板。飞思卡尔 TWR-S12G128 塔式电路板用于和飞思卡尔塔式系统连接。集成的开源 BDM、软件工具、及开发板自带示例,使应用开发和调试变得轻松快捷。所有 MCU 信号在一个或两个边缘连接器上进行访问。MC9S12G128 是一款致力于低成本和高性能的汽车用 16 位 MCU,是一款低引脚数器件。





飞思卡尔塔式系统 - TWR-S12GN32

TWR-S12GN32 是一款塔式系统验证板,用于 MC9S12GN32 微控制器。飞思卡尔 TWR-S12GN32 用于和飞思卡尔塔式系统连接。集成的开源 BDM、软件工具、及开发板自带示例,使应用开发和调试变得轻松快捷。所有 MCU 信号在一个或两个边缘连接器上都可用。MCU 周围的 IO 环还可轻松访问所有信号。MC9S12GN32 是一款 16 位 MCU,面向需要 LIN/J2602 通信的汽车应用。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-S12G64

飞思卡尔 TWR-S12G64 汽车 16 位塔式系统模块是用于 MC9S12G64 汽车 16 位 MCU 的验证板。集成的开源 BDM、软件工具、及开发板自带示例,使应用开发和调试变得轻松快捷。所有 MCU 信号可在一个或两个边缘连接器进行访问。TWR-S12G64 作为独立调试工具工作,还可与模块化塔式系统开发平台合并,作为其一部分。




  飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08MM128

飞思卡尔 TWR-S08MM128 是一款面向医疗领域的开发工具,适用于 Flexis MM 8 位 9S08MM128 微控制器。TWR-S08MM128 是飞思卡尔塔式系统的一部分,包含一个 MMA7361L 三轴加速度计和 RS232 收发器以及 2x5 引脚排针。TWR-S08MM128 可独立工作,或作为完整塔式系统的一部分,编号 TWR-S08MM128-KIT




飞思卡尔塔式系统 - TWR-MCF51MM

飞思卡尔 TWR-MCF51MM 是一款面向医疗领域的开发工具,适用于 Flexis MCF51MM256 微控制器。TWR-MCF51MM 是飞思卡尔塔式系统的一部分,包含一个 MMA7361L 三轴加速度计和 RS232 收发器以及 2x5 引脚排针。TWR-MCF51MM 可独立工作,或作为完整塔式系统的一部分,编号 TWR-MCF51MM-KIT




  飞思卡尔塔式系统 - TWR-KL25Z48M

TWR-KL25Z48M MCU 模块可独立工作,也可作为飞思卡尔塔式系统的一部分。飞思卡尔塔式系统是一个模块式开发平台,提供可重新配置的硬件快速建立原型并实现工具重复利用。该模块具有 Fresscale MKL25Z128VLK4 MCU (48MHz、128KB 闪存、16KB RAM、低功耗、80LQFP 封装)、带 micro-AB USB 连接器的两用 USB 接口、触摸塔式插件插槽、通用塔式插件(TWRPI)插槽、板载调试电路 MK20 openSDA 串行调试接口(带有虚拟串行端口和大容量存储设备引导加载程序)、三轴加速度传感器(MMA8451Q)和四个用户可控 LED。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-K20D50M

飞思卡尔 TWR-K20D50M 模块是适用于 Kinetis K10 和 K20 50MHz 32 位 ARM Cortex-M4 MCU 的开发板,为需要高特性集成度和低功耗的应用提供快速原型设计。TWR-K20D50M 作为独立调试工具工作,还可与模块化塔式系统开发平台合并,作为其一部分。





飞思卡尔塔式系统 - TWR-K60F120M

TWR-K60F120M 是用于 Kinetis K10、K20 和 K60 120/150MHz 32 位 ARM Cortex-M4 MCU 的开发板。它带有 Kinetis MK60FN1M0VMD12 低功耗 MCU,以及 USB 2.0 HS OTG 控制器、USB 2.0 FS OTG 控制器和 10/100 Mbps 以太网 MAC。TWR-K60F120M 作为独立调试工具工作,还可与模块化塔式系统开发平台合并,作为其一部分。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-K70F120M

TWR-K70F120M 是用于 K6x 和 K70F Kinetis 微控制器的开发工具。该板是飞思卡尔塔式系统的一部分,是模块化、可重复使用的开发平台,通过封装的评估板、工具和运行时软件让设计人员快速将产品推向市场。该模块可作为独立、低成本的平台工作,用于 Kinetis K6x 和 K70 系列的评估。TWR-K70F120M 具有 Kinetis K70 低功耗微控制器,它基于 ARM Cortex-M4 架构,并有图形化 LCD 控制器、篡改检测、USB 2.0 HS 控制器、USB 2.0 全速 OTG 控制器和 10/100 Mbps 以太网 MAC。TWR-K70F120M 还可以搭配其他飞思卡尔塔式外设模块,搭建多种开发平台用于广泛的应用。






飞思卡尔塔式系统 - TWR-MCF51CN

TWR-MCF51CN 是一个低成本开发工具,用于 MCF51CN128 以太网微控制器。该套件是飞思卡尔塔式系统的一部分,是模块化、可重新配置的开发平台,通过封装的评估板 、工具和运行时软件让设计人员快速将产品推向市场。MCF51CN 微控制器模块设计作为独立的调试工具,可以作为套件来购买,零件编号 TWR-MCF51CN-KIT




飞思卡尔塔式系统 - TWR-MCF51JE

TWR-MCF51JE 是一个低成本开发工具,用于 MCF51JE 低功耗 USB 微控制器。该套件是飞思卡尔塔式系统的一部分,是模块化、可重新配置的开发平台,通过封装的评估板、工具和运行时软件让设计人员快速将产品推向市场。MCF51JE 微控制器模块作为独立的调试工具,可以作为套件来购买,零件编号 TWR-MCF51JE-KIT





飞思卡尔塔式系统 - TWR-MCF5225X

TWR-MCF5225X 是一个低成本开发工具,用于 MCF5225X V2 ColdFire 器件。TWR-MCF5225X 作为套件或作为独立电路板购买,是飞思卡尔塔式系统的一部分,是模块化、可重新配置的开发平台,通过封装的评估板、工具和运行时软件让设计人员快速将产品推向市场。TWR-MCF5225X 自带飞思卡尔 MQX 软件和 CodeWarrior Development Studio 的评估板,方便应用开发和调试。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-MPC5125

TWR-MPC5125 MCU 模块是飞思卡尔塔式系统的一部分,后者是一个模块式开发平台,提供可重新配置的硬件快速建立原型并实现工具重复利用。TWR-MPC5125 带有 MPC5125,后者是具有最佳成本和功耗的工业联网、汽车、人机接口解决方案。它有助于缩短开发时间,以有竞争力的价格提供更多的通信外设,并在不牺牲性能的情况下提供超低功耗。





飞思卡尔塔式系统 - TWR-MPC8309

飞思卡尔 TWR-MPC8309 是一款利用飞思卡尔塔式系统的 MPC8309 PowerQUICC 开发工具,飞思卡尔塔式系统是模块化、可重复使用的开发平台,通过封装的评估板、工具和运行时软件让设计人员快速将产品推向市场。利用支持 MQX 的塔式系统快速原型建立平台,可以从飞思卡尔微控制器顺利迁移到该 835DMIPS Power Architecture 处理器,它具有一个工业协议卸载引擎,可不需要外部协议 FPGA/ASIC。TWR-MPC8309 可作为一个独立的片上模块(SoM)运行,可以通过第一侧板或塔式原型开发结构进行连接。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08LL64

高性价比的 TWR-S08LL64 开发工具是塔式系统的一部分,带有 MC9S08LL64 段码 LCD 控制器。它提供了设计人员开发和评估应用代码所需的一切。集成的 OSBDM 允许设计人员仅通过一根 USB 数据线与电路板和目标器件通信,该板展示了 MCU 的低功耗特性。

 




飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08LH64

高性价比的 TWR-S08LH64 开发工具是塔式系统的一部分,带有 MC9S08LH64 段码 LCD 控制器,集成了 16 位 ADC。它提供了设计人员开发和评估应用代码所需的一切。集成的 OSBDM 允许设计人员仅通过一根 USB 数据线与电路板和目标器件通信,该板展示了 MCU 的低功耗特性。该模块用于合并、搭配塔式系统中多种外设模块一起使用,也可用作完整套件,零件编号 TWR-S08LH64-KIT




飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08JE128

TWR-S08JE128 是一个低成本开发工具,用于 MC9S08JE 低功耗 USB 微控制器。该套件是飞思卡尔塔式系统的一部分,是模块化、可重新配置的开发平台,通过封装的评估板、工具和运行时软件让设计人员快速将产品推向市场。MC9S08JE 微控制器模块作为独立的调试工具,可以作为套件来购买,零件编号 TWR-MC9S08JE-KIT






飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08PT60

飞思卡尔 TWR-S08PT60 是一款塔式系统模块,带有强大的 5V MC9S08PT60 微控制器。飞思卡尔 MC9S08PT60 MCU 将优秀的 EMC/ESD 性能与集成式触摸感应和 EEPROM 结合起来。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08DC-PT60

飞思卡尔 TWR-S08DC-PT60 是一款带板载调试器的低成本子板,用于验证 MC9S08P 系列的性能。它经预先编程,带有一个电位计示例、带方向/摇动/轻拍/瞬态模式的加速度计示例、闪存和 EEPROM 示例、以及一个 BDM 调试器示例。它可以助力快速、低成本高效益的产品评估和应用开发,能以独立模式使用,也可以安装到 TWR-S08UNIV 模块,从而获得使用飞思卡尔塔式系统全生态系的途径。



Freescale TWR-KV10Z32 Kinetis V Tower System Module  飞思卡尔塔式系统 - TWR-KV10Z32

飞思卡尔 TWR-KV10Z32 塔式系统模块一款开发工具,用于 Kinetis V 系列 KV1x 家族,后者基于 ARM® Cortex™-M0+ 处理器打造。TWR-KV10Z32 MCU 模块可独立工作,也可作为飞思卡尔塔式系统的一部分。飞思卡尔塔式系统是一个模块式开发平台,提供可重新配置的硬件快速建立原型并实现工具重复利用。TWR-KV10Z32 受一系列飞思卡尔和第三方开发软件的支持。

飞思卡尔塔式系统 - 外设模块


  飞思卡尔 TWR-WIFI-GS1500M Wi-Fi 塔式系统模块

飞思卡尔 TWR-WIFI-GS1500M Wi-Fi 塔式系统模块是一款 802.11 b/g/n Wi-Fi 模块,实现领先的 Wi-Fi 连接用于联网设备的开发。这款用于塔式系统的外设模块板载一个来自 GainSpan 的经全面认证的 Wi-Fi 模块 (GS1500M),可提供若干种连接模式:客户端模式,连接设备到因特网;有限的接入点,直接连接设备到智能手机或 Wi-Fi,实现无接入点的点对点连接联网,从而轻松地在任何时间、任何地点传输内容。该解决方案提供基于 web 和智能手机的模块服务开通和可靠的 OTA 固件,使 Wi-Fi 模块升级至最新性能和解决方案改进。该外设模块用于结合、搭配塔式系统的其它 MCU 和外设模块,包括 TWR-K60D100M




飞思卡尔 TWR-LCDC-EPSON 爱普生显示控制器塔式系统模块

飞思卡尔 TWR-LCDC-EPSON 爱普生显示控制器塔式系统模块使设计人员可以在其设计中添加显示器。该外设模块实现与 RGB 面板的通信,用于搭配不含板载嵌入式 LCD 显示控制器的塔式系统 MCU/MPU 模块。只需在您的塔式系统内装上它,TWR-LCD-RGB 图形显示模块和您的应用就具有显示器功能。如果您的 Tower System MCU/MPU 模块已板载嵌入式 LCD 控制器,也没有问题。TWR-LCDC-EPSON 模块也可以用来支持第二块屏幕。

Freescale TWR-LCDC-EPSON Epson Display Controller Module



 

飞思卡尔塔式系统 - TWR-IND-IO
TWR-IND-IO 模块是飞思卡尔塔式系统的一部分,后者是一个模块式开发平台,提供可重新配置的硬件快速建立原型并实现工具重复利用。改进您的设计,立即开始用塔式系统建立设计原型。TWR-IND-IO 可以有效提供您可能需要的所有 I/O ,包括 RS-232、RS-485、双 CAN 收发器等。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-MC-LV3PH

TWR-MC-LV3PH 塔式系统低压三相电机控制模块允许用户对其塔式系统设计添加三相无刷直流(BLDC)和永磁同步电机(PMSM) 控制功能。飞思卡尔 TWR-MC-LV3PH 将塔式系统开发工具变成包含 BLDC 电机的完整的电机控制参考设计套件,从而帮用户将旋转或线性运动添加到应用中。该塔式系统电机控制模块在塔式系统平台上都可互换,并可搭配各种现有的控制器模块,包括 TWR-K60N512TWR-56F8257





飞思卡尔塔式系统 - TWRPI-MMA845XQ

TWRPI-MMA845XQ Xtrinsic 加速度传感器插件是用于各种塔式系统模块的附件,带具有 14 位分辨率的 MMA8451Q Xtrinsic 三轴加速度传感器。TWRPI-MMA845XQ 具有自由落体/运动、脉冲、及颠簸检测功能。将 TWRPI-MMA845XQ Xtrinsic 加速度传感器插件放到父控制器或外设模块中,便可快速、轻松地开始原型设计。飞思卡尔这款塔式插件是 Kinetis KwikStik 开发工具或任何包含 TWRPI 插槽的塔式系统模块的理想附件。




飞思卡尔塔式系统 - TWRPI-TOUCH-STR

TWRPI-TOUCH-STR 电容式触摸插件入门套件使用户轻松向其嵌入式设计增加电容式触摸功能。飞思卡尔 TWRPI-TOUCH-STR 绑定了全套四个嵌入式组件、或压接式元件,将触摸感应功能带入塔式系统设计。将飞思卡尔 TWRPI-TOUCH-STR 电容式触摸插件入门套件插件的任何组合放入塔式系统中的父控制器或外设模块,便可快速、轻松地开始原型设计。





飞思卡尔塔式系统 - TWR-RF-SNAP

TWR-RF-SNAP 塔式系统射频无线网状网模块是需要无线控制和监控的塔式系统设计的理想选择。飞思卡尔 TWR-RF-SNAP 是经 FCC 认证的塔式系统模块,带基于飞思卡尔 MC13224 模块的 Synapse Wireless SM700 802.15.4 射频引擎。该塔式系统射频无线网状网模块还包含 SNAPpy 控制软件,让用户实现快速连接。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-S08UNIV-DEMO

TWR-S08UNIV-DEMO 通用塔式系统模块套件由 TWR-S08UNIV 模块和六块子板组成,主要用于验证。 飞思卡尔 TWR-S08UNIV 为先存在的 S08 和 RS08 器件,包括 RS08KA 和 S08AC、QD、QE、QG 和 SH 系列产品提供了基于塔式系统的开发解决方案,。塔式系统模块配上各种附加子卡,使飞思卡尔 TWR-S08UNIV-DEMO 套件可轻松实现在不同的 S08 和 RS08 MCU 之间进行切换,无需每次购买同一块开发板。它还给塔式系统生态体系提供了以前只有传统演示板支持的一系列 MCU。





飞思卡尔塔式系统 - TWR-SER

TWR-SER 串行模块为采用飞思卡尔塔式系统进行开发的设计人员提供了 USB、以太网、CAN 和 RS232/485 连接解决方案。该外设模块用于结合、搭配塔式系统的其它微控制器和外设模块。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-PROTO

TWR-PROTO 原型设计模块使设计人员能够轻松地在他们的塔式系统设计中添加自定义电路。TWR-PROTO 模块是一个 9 x 8cm 的电路板,带有可直接插入到塔式系统的卡边连接器。穿孔板提供对所有信号的访问,还提供 8.3 x 3.8 cm 充足的原型区域。该外设模块用于结合、搭配塔式系统的其它微控制器和外设模块。






飞思卡尔塔式系统 - TWR-MEM

TWR-MEM 存储器模块通过串行的闪存、MRAM、SD 卡和 Compact Flash 接口,为塔式系统增加了存储器容量。该外设模块用于结合、搭配塔式系统的其它微控制器和外设模块。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-MEM-PISMO

TWR-MEM-PISMO 内存模块提供使用 PISMO2 内存插槽的途径,用于评估多种类型和大小的内存。将该模块添加到您的塔式系统设计中,接上 PISMO2 内存模块,即可获得额外内存带来的腾挪空间。这款外围模块在塔式系统上是可更换的,兼容任何具有外部内存接口的 MCU/MPU 模块,包括 TWR-K60N512






飞思卡尔塔式系统 - TWR-LCD

TWR-LCD图形 LCD 模块使设计人员能够轻松地在他们的塔式系统设计中添加 LCD 接口。它具有一个 3.2" QVGA TFT LCD 显示器,通过侧扩展端口连接器连接塔式系统侧板模块的外边沿。该外设模块用于结合、搭配塔式系统的其它微控制器和外设模块。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-SENSOR-PAK

TWR-SENSOR-PAK 是塔式系统中的一个模块,拥有可热插拔的传感器模块或插件。这些热插拔插件允许用户快速评估和对比多种传感器。TWR-SENSOR-PAK 使用实时的传感器数据,并与您的环境交互,客户能更轻松感应周围世界。

随着飞思卡尔新传感器的推出,TWR-SENSOR-PAK 模块允许用户利用其他低成本的传感器插件或使用 I²C、SPI 或模拟技术创建自己的插件。凭借板载专用 S08QE96 微控制器,TWR-SENSOR-PAK 模块可独立使用,或用作为整个塔式系统的一部分。




飞思卡尔塔式系统 - TWR-WIFI-G1011MI

TWR-WIFI-G1011MI Wi-Fi 塔式系统模块是易用、低功耗的解决方案,用于向用户设计增加 802.11b Wi-Fi 连接功能。TWR-WIFI-G1011MI 外设模块实现了使用飞思卡尔塔式系统开发平台快速开发因特网连接设备。TWR-WIFI-G1011MI 包含一个经全面认证的 GS1011MIP GainSpan Wi-Fi 模块,带有一个高度集成的低功耗片上系统,仅消耗 µA 待机电流,只有数 ms 的唤醒延迟时间,适用于要求数年电池使用时间的电池供电设备。它包括 uART 和 SPI 接口、一个包括 WPS 实现轻松服务开通的完整 Wi-Fi 协议栈、OTA 固件更新、可选网络协议栈和服务,以及 802.11i 安全。该飞思卡尔半导体 Wi-Fi 塔式模块用于结合、搭配塔式系统的其它微控制器和外设模块。

了解关于 Wi-Fi 塔式模块的更多信息




飞思卡尔塔式系统 - TWR-WIFI-RS2101

TWR-WIFI-RS2101 Wi-Fi 塔式模块对于客户使用飞思卡尔塔式系统开发平台的应用开发,实现了易于使用的 802.11n Wi-Fi 连接。经 FCC 认证的 TWR-WIFI-RS2101 模块还赠送 MQX 软件,通过同样的 Wi-Fi 硬件用户设计可快速从试验阶段进入生产。 板载的 Redpine Signals RS9110-N-11-21 Connect-io-n Wi-Fi 模块有嵌入式固件,为各种应用提供了独立完整的 802.11n WLAN 解决方案。飞思卡尔半导体 TWR-WIFI-RS2101 外设模块用于结合、搭配塔式系统的其它微控制器和外设模块。

了解关于 Wi-Fi 塔式模块的更多信息





飞思卡尔塔式系统 - TWR-ELEV

TWR-ELEV 侧板模块是飞思卡尔塔式系统的基本构建基块。侧板模块可连接微控制器和外设模块,为各种结构的组装塔式系统提供所需的功率调节电路和结构完整性。

第三方电路板

IAR KickStart 套件

IAR 用于飞思卡尔半导体基于 ARM Cortex-M4 的 Kinetis 系列微控制器的 KSK-TWRK60N512 KickStart 套件,与飞思卡尔塔式系统开发平台兼容。这款模块式套件可实现工业控制、医疗、消费电子等应用领域 Kinetis 微控制器系列的快速评估和原型建立。它包含硬件电路板、调试探头、软件工具和代码实例。

作为塔式系统的一部分,该评估套件有带板载 K60N512 32 位微控制器的 Kinetis K60 MCU 模块、和一个带以太网、USB、CAN 和其他连接接口的串行外设模块。此外,Kinetis K60 MCU 模块还包含电容性触摸板、SD 卡槽、三轴加速度传感器、按钮和电位计。还有一个额外的原型建立模块,为评估许多应用提供了大片空间。



查看产品细节



  Keil 工具 MCBTWRK60 入门套件

Keil 工具 MCBTWRK60 入门套件带有 飞思卡尔 Kinetis K60 塔式 系统、ULINK-ME 调试适配器和示例,使用户能建立和测试基于 Kinetis 器件的工作程序。Keil 工具 MCBTWRK60 入门套件包含 MDK-Lite 或 MDK-Freescale 工具。这些工具帮助用户开始编写程序,测试微控制器及其性能。内含运行于 MCBTWRK60 的示例应用程序以及快速入门指南。


查看产品清单

  • Freescale Semiconductor
  • Development Tools|Embedded Solutions|Semiconductors|Embedded Processors|IC-MCU/MPU