中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
所有价格均包括关税和海关费用。

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


碳化硅器件:三级纯电动车充电桩的优选 Robert Huntley
一辆纯电动车 (EV) 充满电需要多久?如果借助家用交流电源的话,恐怕怎么也得花上一整个晚上。为解决充电时间问题,三级「快速」直流充电技术应运而生,有望将充电时间从数小时减少至数分钟。本文中,我们将探讨转换效率与高速电源转换之间的关系,并揭示新型宽禁带技术非常适合此类工作的理由。

可视化需求大但场景杂,一妙招帮你轻松搞定 Doctor M
可视化是利用计算机图形学和图像处理技术,将信息转换成图形或图像在屏幕上显示出来,再进行交互处理的理论、方法和技术。随着大数据和人工智能的迅猛发展,可视化需求在消费、工业、医疗和物联网等领域应用广泛。

聚焦器件可靠性、栅极驱动器创新和总体系统解决方案 碳化硅应用进入新阶段 Orlando Esparza
碳化硅 (SiC) 技术能在大幅提高当前电力系统效率的同时降低其尺寸、重量和成本,因此市场需求不断攀升。但是SiC 解决方案并不是硅基解决方案的直接替代品,它们并非完全相同。为了实现SiC 技术的愿景,开发人员必须从产品质量、供货情况和服务支持等各个方面仔细评估多家产品和供应商,并了解如何优化不同SiC 功率组件到其最终系统的集成。

未雨绸缪,预测电动汽车充电桩的电力需求 David Talbott
在安装电动汽车 (EV) 充电桩之前,无论您是电动汽车车主还是负责为客户或员工安装充电桩的专业人士,都需要考虑为充电站或电动汽车充电桩 (EVSE) 供电的电力需求。安装电动汽车充电系统会显著改变您的电力需求。为了清楚地说明这个问题,奥迪电动汽车充电和基础设施经理Christoper Michelbacker用普通住宅举了个例子。“一个普通家庭的日常用电负荷约为5kW,因此增加一个9.6kW的充电桩很可能会使这个家庭的用电负荷增加一倍。” 那么,如何预测家用和商用电动汽车充电桩的电力需求呢?

让充电的新能源汽车化身电网稳定利器 Adam Kimmel
2020年,全球新能源汽车销量增长了41%,总数接近300万辆,这还是在当年汽车整体销量下滑6%的情况下达成的。所有地区都对这一变化做出了贡献:欧盟在2020年超越中国成为最大的新能源汽车进口市场;美国也制定了2030年企业和机构新购用车中新能源汽车占比达到50%的目标。与此同时,中国上路行驶的新能源汽车数量依然多于其他任何地理区域,达到了450万辆;欧盟的这一数字为320万辆。国际能源署 (IEA) 表示,目前全球道路上共有约680万辆纯电动汽车 (BEV),这一数字到2030年将增长到2.5亿辆。

太阳能捕获效率低?先进的前端管理系统助你破解“魔咒” Bill Schweber
为了尽可能挖掘太阳能的潜力,前端接口(位于电池和能源采集电路间)必须考虑到这些电池的特性; 通过不同的算法和各种硬件/软件,即可挖掘太阳能的巨大潜能。

有机太阳能电池导电性迎来新突破 Mouser Electronics
由于在实验中的一次意外发现,发展缓慢的有机太阳能电池产业终于迎来了转机,其能量转换效率取得了重大突破。这一突破来自于电子在富勒烯分子(俗称“巴克球”)层中移动的过程。密歇根大学的科学家们在试验有机太阳能电池架构时发现了这一点。当时研究人员在有机电池的产电层上添加了两层富勒烯分子,光子在产电层撞击以驱动电子传输。

通往新能源汽车固态电池之路 Adam Kimmel
在新冠大流行背景下,汽车市场整体表现出萎靡态势。然而,全球各个市场的新能源汽车销量却持续呈指数式增长,其中欧洲和中国引领全球市场,2020年新车注册量分别高达140万辆和110万辆。欧洲新能源汽车的市场份额同样未受疫情影响,纯电动汽车 (BEV)、插电式混合动力汽车 (PHEV) 和燃料电池电动汽车 (FCEV) 占据了欧洲汽车销量的10%。与此同时,随着全球需求和供应的增长,新能源汽车的成本正在降低。

人工智能如何改善你的睡眠 Adam Kimmel
从更快的疾病诊断到优化医疗设备库存管理,AI已经在不断改进医疗应用的方方面面。将AI用于调节和改善睡眠,可以为病人提供近24小时的护理改善。

为虚拟世界打造身临其境的3D音响 Jon Gabay
世界是不断变化的。这种不断发展的状态,意味着我们与世界、设备和他人互动的方式也在发生变化。支配这种变化的,除了获取利润外,还存在两种重要的力量:其一,是技术的发展,它推动着我们不断开拓创新,带来了各种当今习以为常的设备和应用程序;其二,则是在新冠疫情的推动下,人们对身体健康的关注度变得更高。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客